Câbles
En permettant une transmission de l’énergie et des données dans un même câble, la technologie hybride séduit un nombre croissant de fabricants de moteurs et de variateurs. Pour répondre à cette tendance, igus enrichit sa gamme de câbles chainflex de deux nouveaux câbles hybrides, le câble CF280.UL.H401 à gaine en PUR selon les standards au système modulaire ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth pour les servomoteurs synchrones de la série MS2N d’une part et le câble hybride éprouvé pour les variateurs Siemens SINAMICS S210 maintenant disponible avec une gaine extérieure en PVC d’autre part.
Comment améliorer la logistique des tourets à câbles pour en stocker et en transporter le plus possible dans des espaces réduits ? Avec le nouveau chainflex CASE S de la société igus par exemple, qui résout les problèmes de place dans les entrepôts. Version plus petite du chainflex CASE M, le CASE S permet lui aussi le déroulement simple des câbles directement à partir du carton, dans l’entrepôt ou sur site. Il simplifie encore le stockage et le transport des câbles. Les clients gagnent ainsi 50 % de place sans renoncer aux avantages de la taille plus grande.
Si passer directement d’une chaîne porte-câbles à un chemin de câbles est une évidence en Europe, les choses sont nettement plus compliquées pour les entreprises implantées aux États-Unis et pour celles qui livrent aux États-Unis. Avec les nouvelles séries de câbles de commandes igus CF150.UL et CF160.UL certifiées UL MTW/TC-ER, ce n’est plus un problème. Les câbles MTW sont spécifiés pour une utilisation dans les équipements industriels et peuvent être posés directement sur le chemin de câbles grâce à l’homologation TC-ER (Tray Cable-Exposed Run) qui a des exigences particulières pour les matériaux et la construction. Munies du label « UL listed », les deux séries chainflex sont les seuls câbles de commandes homologués à la fois pour les chaînes porte-câbles et les chemins de câbles. Les utilisateurs disposent ainsi de câbles au fonctionnement sûr et conçus pour des mouvements continus, avec en sus une durée de vie garantie de 36 mois ou 10 millions de cycles.
Les capteurs i.Sense CF.D détectent les dysfonctionnements sur les câbles bus et de données en faisant appel aux hautes fréquences et évitent ainsi les arrêts coûteux des équipements.
Les moteurs de nouvelle génération doivent avoir trois attributs. Ils doivent être petits, compacts et rapides. De plus en plus de fabricants de moteurs misent donc sur la technologie hybride pour gagner de la place. C’est la raison pour laquelle igus vient d’ajouter à sa gamme de câbles hybrides un nouveau câble dédié aux moteurs SEW avec interface MOVILINK DDI. Les clients du secteur de la manutention par exemple disposent maintenant d’un câble à longue durée de vie qui a été mis au point spécialement pour les chaînes porte-câbles.
Des câbles ultra souples et des tuyaux veillent à l’approvisionnement en énergie, en données et en fluides des applications robotiques. Pour qu’ils soient bien protégés en présence de dynamiques élevées et en torsion, on a besoin de systèmes d’alimentation en énergie. Avec son QuickRobot élargi, igus propose un outil en ligne gratuit permettant de configurer rapidement un système de chaînes porte-câbles pour 418 types de robots. De nouvelles fonctionnalités, dont des vidéos de produits, facilitent encore le choix.
Les moteurs de nouvelle génération doivent avoir trois attributs. Ils doivent être petits, compacts et rapides. De plus en plus de fabricants d’entraînements misent donc sur la technologie hybride pour gagner de la place. C’est la raison pour laquelle igus vient d’ajouter à sa gamme de câbles hybrides un nouveau câble dédié aux moteurs SEW avec interface MOVILINK DDI. Les clients du secteur de la manutention par exemple disposent maintenant d’un câble à longue durée de vie qui a été mis au point spécialement pour les chaînes porte-câbles.
L’Ethernet à paire unique est l’une des grandes tendances actuelles de la communication de données pour pouvoir communiquer avec les capteurs même les plus petits. Il ne suffit pas d’avoir de petits connecteurs pour cela, il faut aussi des câbles fins. C’est pour répondre à cette demande que la société igus a mis au point un câble Ethernet à paire unique ultra souple pour l’emploi dynamique dans les chaînes porte-câbles et le propose maintenant en version readycable confectionnée, contrôlée et prête à l’emploi. Soucieuse de contribuer à la recherche sur cette technologie, la société igus est devenue membre du réseau « SPE Industrial Partner Network » en 2019 et vient d’en recevoir la distinction « PIONEER Member ».
igus propose maintenant un nouveau câble Profinet pour le confectionnement rapide de câbles sur site. L’entreprise s’appuie pour cela sur la technologie FastConnect qui permet de retirer facilement le blindage et la gaine du câble, en quelques manipulations seulement et donc de réduire le temps de montage jusqu’à 43%. Le nouveau câble Profinet possède également une longue durée de vie, notamment en usage dynamique dans les chaîne porte-câbles, à laquelle s’ajoute une garantie allant jusqu’à 36 mois.
C’est pour les montages suspendus dans des applications très complexes comme les équipements de forage en profondeur que la société igus a mis au point e-loop. Ce système de chaînes porte-câbles guide les câbles verticalement de manière sûre et remplace de plus en plus souvent les boucles de service, partout dans le monde. igus présente maintenant une gamme de câbles adaptée au système e-loop, la nouvelle série CFSPECIAL.5. La combinaison de sept câbles chainflex permet de réduire les coûts de 35 %.