Category:

Technique linéaire

Déplacement rapide des robots avec le 7ème axe igus

Publié: octobre 22, 2020

igus propose un 7ème axe pouvant être mis en œuvre directement pour permettre aux robots de se déplacer sur plusieurs mètres. Le nouveau système complet se compose d’un module linéaire à courroie crantée drylin ZLW sans entretien avec plaque d’adaptation, armoire électrique, câbles et intégration logicielle. Pour une intégration simple de l’axe et avec lui du robot, igus vient de mettre au point deux kits d’adaptation pour les robots robolink et UR. Ils permettent une automatisation rapide et véritablement low cost.

Lire plus...

Le principe du feu tricolore appliqué à l’entretien sur un guidage linéaire drylin intelligent de la société igus

Publié: mars 16, 2020

Les systèmes de guidage linéaire drylin doivent faire face à des conditions extrêmes, qu’ils soient utilisés en continu ou dans des milieux abrasifs. Pour que ces guidages linéaires puissent glisser sans lubrifiant, igus fait appel à des éléments en polymères hautes performances. Mais quand faut-il procéder à un remplacement ? Le nouveau chariot linéaire intelligent signé igus vous l’indique. Il applique le principe du feu tricolore : rouge, on s’arrête ; vert, c’est bon. Il suffit à la personne chargée de l’entretien d’appuyer sur un bouton pour savoir si un entretien est nécessaire.

Lire plus...

Nouvelle boîte iglidur : trouvez rapidement et facilement le palier lisse qu’il vous faut

Publié: janvier 22, 2020

L’utilisateur à la recherche de tribo-polymères résistants à l’usure a l’embarras du choix chez igus, que ce soit pour le moulage par injection de grandes séries ou pour l’impression 3D ou les ébauches pour les petites séries et le prototypage. Pour permettre de trouver le bon matériau iglidur pour une application donnée, igus vient de mettre au point une nouvelle boîte compacte pour ses 39 matériaux standards iglidur. Des pochoirs permettent au client de déterminer le bon matériau. Il est également possible de faire appel au système d’expertise iglidur en ligne pour faire son choix et calculer la durée de vie.

Lire plus...

Protection sûre de la nouvelle génération de moteurs avec le nouveau matériau igus

Publié: février 14, 2019

Le développement de nouveaux moteurs à entraînement à fréquence variable (EFV) va clairement dans un sens : ces derniers sont de plus en plus compacts à puissance égale ou supérieure, avec des convertisseurs de fréquence extrêmement précis. Cette évolution va exiger de l’utilisateur choisissant un câble qu’il se penche dorénavant non seulement sur la bonne combinaison nombre de conducteurs et section de ceux-ci mais aussi sur les propriétés électriques dudit câble. C’est la raison pour laquelle igus vient de mettre au point un matériau qui soit à la hauteur pour sa nouvelle génération de câbles de puissance pour moteurs et de câbles servoconducteurs. Un câble testé a tenu plus de 45 millions de mouvements à un rayon de courbure de 7,2 x d.

Lire plus...