scooter
En permettant une transmission de l’énergie et des données dans un même câble, la technologie hybride séduit un nombre croissant de fabricants de moteurs et de variateurs. Pour répondre à cette tendance, igus enrichit sa gamme de câbles chainflex de deux nouveaux câbles hybrides, le câble CF280.UL.H401 à gaine en PUR selon les standards au système modulaire ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth pour les servomoteurs synchrones de la série MS2N d’une part et le câble hybride éprouvé pour les variateurs Siemens SINAMICS S210 maintenant disponible avec une gaine extérieure en PVC d’autre part.
Assurer la fabrication économique de charnières multiples pour la cinématique des becquets, les capotes et autres systèmes articulés n’est pas chose aisée. Les alésages souvent grossiers, avec une partie de coupe fine limitée dans les pièces de guidage, y sont combinés à des rivets extrudés à froid, un ensemble qui exige un post-calibrage complexe des paliers utilisés. igus propose une alternative techniquement meilleure et plus économique avec ses paliers lisses en polymères tribo-optimisés, dont le nouveau matériau iglidur F300 conducteur. Le palier se recalibre automatiquement lors de l’opération de peinture par cataphorèse et est de surcroît insensible à la corrosion.
Le palier lisse est un élément de petite taille, insensible à la corrosion et en polymère. Composant discret de machine, il fait rarement parler de lui. C’est pour lui rendre justice qu’une initiative commune lancée par le spécialiste des plastiques en mouvement igus récompense tous les deux ans les projets les plus intéressants et les plus créatifs faisant appel à des paliers lisses, par des prix allant jusqu’à 5.000 €. Cette année, 480 dossiers de 36 pays sont parvenus au jury dont 41 provenant de France.
Le nouveau chariot linéaire igus à clipser est unique en son genre. Quelques secondes suffisent pour le monter directement sur le rail, le maintenir en place avec un levier de blocage et le démonter. Panneaux de commande, systèmes à caméra, unités de mesure et de test ou encore outils peuvent ainsi être transportés d’un endroit à un autre, rendant leur utilisation très pratique.
igus franchit une nouvelle étape vers une production durable de ses polymères en utilisant des restes du polymère hautes performances xirodur B180 issus de sa propre production pour produire une version ECO du roulement à billes xiros éprouvé. La version en polymère recyclé a des caractéristiques techniques et des limites de charge presque identiques que son « original »
igus présente un nouveau roulement à billes à deux composants, fruit d’un travail de recherche et de développement permanent. Le roulement xiros sans graisse et sans entretien combine des propriétés très variées. Il est résistant à l’usure tout en gardant sa stabilité dimensionnelle à des vitesses élevées et tout en ayant un fonctionnement silencieux. Ce nouveau roulement à billes en polymère à deux composants peut ainsi être utilisé dans des ventilateurs ou des soufflantes par exemple.
Les pannes de machine et les temps d’immobilisation comptent parmi les principaux facteurs de coûts de l’industrie. Éviter les arrêts imprévus est donc d’une grande importance pour les personnels chargés de l’entretien. Le nouveau capteur de durée de vie version low cost de la société igus permet maintenant à l’utilisateur de rendre sa chaîne porte-câbles intelligente, dès 372 €. La surveillance de l’état en temps réel qu’il permet rend l’entretien plus facile à planifier, plus simple et plus économique sur toute la durée de vie. Un avantage de poids dans le domaine des chaînes porte-câbles qui ouvre aussi la surveillance de l’état à de nombreuses autres applications soumises à l’usure.
igus présente iglidur i3000, la première résine au monde dédiée à l’impression de pièces d’usure en procédé DLP. Cette résine permet la fabrication additive de toute petites pièces très précises avec une durée de vie 30 à 60 fois plus longue que celle obtenue avec des résines d’impression courantes. En parallèle, igus ajoute des imprimantes DLP d’une résolution de 0,035 millimètres à son service d’impression 3D.
igus a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de chaînes porte-câbles de la série E4.1. Les nouveaux maillons à roulettes permettent de réduire de 37 % la force motrice requise pour le déplacement des chaînes sur les courses longues. Face aux fortes hausses des prix de l’énergie, les clients peuvent ainsi réduire leur facture électrique.
Les cahiers des charges pour les pièces mécaniques sont de plus en plus exigeants : réaliser des entraînements et des mouvements dans les espaces les plus réduits est un défi que doivent relever les entreprises dans de nombreux secteurs. C’est pour répondre aux besoins de telles applications que la société igus vient d’élargir sa gamme PRT-04 en y ajoutant une couronne d’orientation extrêmement compacte permettant de grignoter encore un peu de place.