Keyword:

press release

Un choix encore accru avec deux nouveaux câbles hybrides igus selon les standards Bosch Rexroth et Siemens

Publié: mars 29, 2023

En permettant une transmission de l’énergie et des données dans un même câble, la technologie hybride séduit un nombre croissant de fabricants de moteurs et de variateurs. Pour répondre à cette tendance, igus enrichit sa gamme de câbles chainflex de deux nouveaux câbles hybrides, le câble CF280.UL.H401 à gaine en PUR selon les standards au système modulaire ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth pour les servomoteurs synchrones de la série MS2N d’une part et le câble hybride éprouvé pour les variateurs Siemens SINAMICS S210 maintenant disponible avec une gaine extérieure en PVC d’autre part.

Lire plus...

Des paliers lisses iglidur à calibrage automatique pour des charnières sans jeu dans l’automobile

Publié: mars 23, 2023

Assurer la fabrication économique de charnières multiples pour la cinématique des becquets, les capotes et autres systèmes articulés n’est pas chose aisée. Les alésages souvent grossiers, avec une partie de coupe fine limitée dans les pièces de guidage, y sont combinés à des rivets extrudés à froid, un ensemble qui exige un post-calibrage complexe des paliers utilisés. igus propose une alternative techniquement meilleure et plus économique avec ses paliers lisses en polymères tribo-optimisés, dont le nouveau matériau iglidur F300 conducteur. Le palier se recalibre automatiquement lors de l’opération de peinture par cataphorèse et est de surcroît insensible à la corrosion.

Lire plus...

igus facilite encore l’automatisation low cost en faisant appel à des applications, au metaverse et à de nouveaux cobots et propose ainsi de tester avant d’acheter

Publié: mars 16, 2023

En matière d’automatisation low cost, igus passe à la vitesse supérieure et rend l’accès à celle-ci plus simple et à un prix plus abordable que jamais. En combinant équipement peu coûteux et innovation numérique, l’automatisation de demain est maintenant à portée de la main. Nous en voulons pour preuve le ReBeLmini, un vrai cobot à partir de 4750 €, et le logiciel RBTXperience pour la programmation simple de robots courants. L’iguversum virtuel offre un terrain de jeu idéal pour configurer des applications robotiques et des programmations et les transposer dans la réalité sans la moindre difficulté.

Lire plus...

480 dossiers ont été déposés pour le prix manus 2023

Publié: mars 9, 2023

Le palier lisse est un élément de petite taille, insensible à la corrosion et en polymère. Composant discret de machine, il fait rarement parler de lui. C’est pour lui rendre justice qu’une initiative commune lancée par le spécialiste des plastiques en mouvement igus récompense tous les deux ans les projets les plus intéressants et les plus créatifs faisant appel à des paliers lisses, par des prix allant jusqu’à 5.000 €. Cette année, 480 dossiers de 36 pays sont parvenus au jury dont 41 provenant de France.

Lire plus...

Clipser, bloquer & démonter : une nouvelle fonction blocage pour le chariot linéaire igus

Publié: février 23, 2023

Le nouveau chariot linéaire igus à clipser est unique en son genre. Quelques secondes suffisent pour le monter directement sur le rail, le maintenir en place avec un levier de blocage et le démonter. Panneaux de commande, systèmes à caméra, unités de mesure et de test ou encore outils peuvent ainsi être transportés d’un endroit à un autre, rendant leur utilisation très pratique.

Lire plus...

Une affaire qui roule : igus met au point un roulement à billes en polymère recyclé

Publié: janvier 31, 2023

igus franchit une nouvelle étape vers une production durable de ses polymères en utilisant des restes du polymère hautes performances xirodur B180 issus de sa propre production pour produire une version ECO du roulement à billes xiros éprouvé. La version en polymère recyclé a des caractéristiques techniques et des limites de charge presque identiques que son « original »

Lire plus...

Nouveau roulement à billes à deux composants igus résistant à l’usure et ultra silencieux

Publié: novembre 10, 2022

igus présente un nouveau roulement à billes à deux composants, fruit d’un travail de recherche et de développement permanent. Le roulement xiros sans graisse et sans entretien combine des propriétés très variées. Il est résistant à l’usure tout en gardant sa stabilité dimensionnelle à des vitesses élevées et tout en ayant un fonctionnement silencieux. Ce nouveau roulement à billes en polymère à deux composants peut ainsi être utilisé dans des ventilateurs ou des soufflantes par exemple.

Lire plus...

Un capteur de durée de vie igus à partir de 372 euros : jamais la surveillance en temps réelle n’avait été aussi accessible

Publié: octobre 27, 2022

Les pannes de machine et les temps d’immobilisation comptent parmi les principaux facteurs de coûts de l’industrie. Éviter les arrêts imprévus est donc d’une grande importance pour les personnels chargés de l’entretien. Le nouveau capteur de durée de vie version low cost de la société igus permet maintenant à l’utilisateur de rendre sa chaîne porte-câbles intelligente, dès 372 €. La surveillance de l’état en temps réel qu’il permet rend l’entretien plus facile à planifier, plus simple et plus économique sur toute la durée de vie. Un avantage de poids dans le domaine des chaînes porte-câbles qui ouvre aussi la surveillance de l’état à de nombreuses autres applications soumises à l’usure.

Lire plus...

Durée de vie jusqu’à 60 fois plus élevée avec le premier matériau tribo au monde d’igus dédié à l’impression 3D DLP

Publié: octobre 20, 2022

igus présente iglidur i3000, la première résine au monde dédiée à l’impression de pièces d’usure en procédé DLP. Cette résine permet la fabrication additive de toute petites pièces très précises avec une durée de vie 30 à 60 fois plus longue que celle obtenue avec des résines d’impression courantes. En parallèle, igus ajoute des imprimantes DLP d’une résolution de 0,035 millimètres à son service d’impression 3D.

Lire plus...

Comment économiser l’énergie avec les chaînes porte-câbles igus

Publié: septembre 22, 2022

igus a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de chaînes porte-câbles de la série E4.1. Les nouveaux maillons à roulettes permettent de réduire de 37 % la force motrice requise pour le déplacement des chaînes sur les courses longues. Face aux fortes hausses des prix de l’énergie, les clients peuvent ainsi réduire leur facture électrique.

Lire plus...