Simulateur de voiture de course professionnel « à emporter »
janvier 22, 2025
La société britannique Greaves 3D Engineering assemble un simulateur pliable avec 45 composants igus, dont des guidages linéaires et entraînements linéaires drylin sans entretien.

Simulateur de voiture de course professionnel « à emporter »
La société britannique Greaves 3D Engineering assemble un simulateur pliable avec 45 composants igus, dont des guidages linéaires et entraînements linéaires drylin sans entretien.
Greaves 3D Engineering a mis au point un simulateur de bolide de course professionnel baptisé « The Ultimate Drivers Rig » qui se replie rapidement et se range dans un coffre de transport. Cela facilite considérablement le transport vers les circuits de course, les salons et les événements d’entreprise. Pour réduire l’entretien, les ingénieurs ont fait appel à des guidages et entraînements linéaires robustes et sans graisse, à des chaînes porte-câbles et à des paliers lisses igus.
Lorsque les propriétaires ouvrent le coffre de transport de l’Ultimate Drivers Rig, ils peuvent déplacer le châssis du simulateur de voiture de course au sol via une rampe au sol. Après cela, un processus de déploiement fascinant commence, qui rappelle un film de science-fiction tel « Transformers ». Le conducteur déploie trois moniteurs de gaming de 32 pouces qui offrent un champ de vision ultra-large. Il positionne ensuite le siège conducteur et le pédalier, permettant des réglages horizontaux et verticaux. Avec une inclinaison complète vers l’arrière et vers le bas, le pilote peut prendre la position d’un pilote de F1, tandis qu’une posture verticale et un pédalier rapproché simulent celle d’une voiture de rallye. Dès qu’il a tiré le volant, et donc les accessoires et les écrans en même temps, le voyage peut commencer. Greaves 3D Engineering promet une expérience de conduite réaliste grâce à des mécanismes de feedback réalistes dans le volant, les pédales et le siège qui fournissent un feedback haptique et donnent une sensation authentique de la voiture et de la piste.
Plus écologiques et plus économiques : les ingénieurs misent sur la technologie linéaire et d’entraînement sans graisse igus
Le simulateur est conçu de manière à pouvoir être utilisé de différentes manières, que ce soit au sein des équipes de course, sur des salons ou à la maison. Les ingénieurs ont veillé à réduire l’espace de montage et le poids tout en maintenant l’entretien à un niveau aussi bas que possible. Cela représentait un véritable défi, la structure électromécanique sous-jacente des nombreuses fonctions de réglage étant complexe et composée de centaines de pièces. Pour répondre à ces exigences, les spécialistes ont fait appel à des guidages linéaires igus légers, compacts et sans graisse. Pour le réglage de la console centrale et du siège conducteur par exemple, ils font appel à des rails linéaires de la série drylin W. Les patins compacts reliés au siège se déplacent sur des rails en aluminium et font appel à des films lisses en polymères hautes performances.
Ces films lisses libèrent en service des lubrifiants solides qui permettent un fonctionnement à sec sans graissage ultérieur avec très peu de frottement. « Les composants drylin conservent leurs propriétés mécaniques sans entretien ni nettoyage car aucune graisse n’est utilisée qui pourrait se mélanger à la poussière et à la saleté pour former des dépôts bloquants », explique Aurélien Erson, Responsable Projets drylin chez igus France. Les coussinets en polymères de la série iglidur G, qui sont installés dans le cadre assurant entre autres le réglage de l’angle de l’assise, profitent eux aussi de cet effet autolubrifiant. « En même temps, l’absence de lubrifiants, dont la plupart proviennent de matières premières fossiles, améliore le bilan écologique du simulateur. » Greaves 3D estime que jusqu’à deux litres de lubrifiant peuvent être économisés par an.
Des chaînes porte-câbles protègent les câbles du simulateur de conduite
Des modules linéaires compacts et sans graisse de la série drylin SHT avec entraînement à vis sont utilisés pour le réglage automatique du siège et des écrans. igus les fournit prêts à être raccordés avec moteur pas à pas et carte de pilotage, ce qui permet de réduire l’espace de montage et le travail de conception. Enfin, les câbles d’alimentation et de données sont placés dans des chaînes porte-câbles en polymère hautes performances igus qui les protègent des mouvements incontrôlés et des ruptures de conducteurs. Sont utilisées entre autres des chaînes porte-câbles dédiées à la torsion et télescopiques de la série triflex, composées de maillons mobiles en 3D de forme ronde. « L’Ultimate Drivers Rig contient au total 45 composants igus », déclare Aurélien Erson. « Ils contribuent tous à améliorer la fiabilité, l’efficacité économique et le bilan environnemental du simulateur de conduite. »
Cliquer ici pour découvrir le simulateur de voiture de course en utilisation.