Quand l’innovation est au service de la durabilité : réduire les coûts avec les plastiques en mouvement pour l’industrie et l’automatisation de demain

mars 5, 2025

Sur le salon Global Industrie Lyon, igus présentera entre autres des matériaux sans PTFE et une série complète de chaînes porte-câbles en matériaux recyclés pour une industrie durable

De la série de chaînes porte-câbles en matériaux recyclés aux matériaux sans PTFE, sur le salon Global Industrie 2025, igus montrera comment les clients peuvent faire des économies avec les plastiques en mouvement durables. (Source : igus)

Quand l’innovation est au service de la durabilité : réduire les coûts avec les plastiques en mouvement pour l’industrie et l’automatisation de demain
Sur le salon Global Industrie Lyon, igus présentera entre autres des matériaux sans PTFE et une série complète de chaînes porte-câbles en matériaux recyclés pour une industrie durable

Dans un contexte économique difficile actuel, igus donne un signal positif en matière d’innovation et de durabilité. À l’occasion du salon Global Industrie Lyon 2025, le spécialiste des plastiques en mouvement présentera ses derniers développements de produits, qui démontrerons la force d’innovation « made in Germany ». Des matériaux sans PTFE à une série complète de chaînes porte-câbles en matériaux recyclés, en passant par un nouveau certificat pour salles blanches sèches pour e-chains igus, développé en collaboration avec l’institut Fraunhofer IPA.

À une époque où les marchés mondiaux sont marqués par l’incertitude et où les tensions politiques s’intensifient, les entreprises sont confrontées à divers défis. De plus en plus de clients doivent faire des économies. Mais les entreprises sont également de plus en plus contraintes en matière de durabilité. « La manière dont nous vivons et travaillons évolue en permanence. C’est pourquoi nous considérons toujours les conditions générales changeantes comme des opportunités », souligne Franck Roguier, Directeur Général Délégué dry-tech chez igus France. « Ils nous incitent à emprunter d’autres voies et à développer des solutions inédites pour nos clients ». Benoît Dos Santos, Directeur Général Délégué e-chain chez igus France, ajoute : « Nous voulons leur proposer des innovations ‘made in Germany’ qui renforcent leur compétitivité tout en leur montrant des solutions durables qui offrent de réels avantages, sans perte de qualité ni coûts élevés ». Tant les fabricants de machines que les exploitants profitent donc doublement des avantages des solutions en plastiques hautes performances. En même temps, ils n’ont pas besoin d’huile ou de graisse, ce qui préserve également l’environnement et permet de réduire les opérations de maintenance.

Adieu PTFE : igus change tous ses matériaux de paliers lisses standards
Les décisions à venir concernant l’utilisation du polytétrafluoroéthylène (PTFE) constituent un défi de durabilité qui concerne de nombreuses entreprises. Indépendamment du fait qu’il y aura ou non une interdiction, igus mène depuis quelques années déjà des recherches sur des alternatives au PTFE. « Nous développons de nouvelles formules, effectuons des tests approfondis, contrôlons également la présence de composés PFAS dans nos matériaux et adaptons nos processus de production afin de pouvoir continuer à proposer une solution adaptée à nos clients », explique Franck Roguier. Aujourd’hui, igus élargit sa gamme de produits et propose tous les matériaux standards iglidur également en version sans PTFE. Il s’agit notamment des matériaux iglidur J, W300, M250, G, X et H. igus propose déjà des alternatives sans PTFE et testées aux substances PFAS dans d’autres gammes de produits tels que les guidages linéaires, les couronnes d’orientation ou les films lisses. Des études menées dans le laboratoire de tests interne sur le comportement au frottement et à l’usure montrent une performance nettement meilleure des matériaux avec des substitut de PTFE substitué par rapport à la référence contenant du PTFE. La recherche sur les alternatives a donc apporté une nette valeur ajoutée.

80 % de CO² économisé : des anciennes chaînes porte-câbles et filets de pêche se transforment en série chaînes porte-câbles recyclées
Après le développement réussi de la première chaîne porte-câbles en matériau recyclé en 2022, igus bascule maintenant l’ensemble du programme catalogue de la série de chaînes porte-câbles standards E2.1 au nouveau matériau recyclé igumid CG LW. Celui-ci est fabriqué à partir d’anciennes chaînes recyclées par le biais du programme de recyclage « chainge », ainsi que de vieux filets de pêche. « Avec cette série de chaînes recyclées, nous permettons aux clients de contribuer avec nous à la gestion circulaire des matières plastiques », explique Benoît Dos Santos. « De plus, elle est notre preuve que durable ne signifie pas forcément cher. En effet, la série E2.1 recyclée sera disponible au même prix que les chaînes porte-câbles en matériau standard auparavant ». Mais ce n’est pas tout : elle présente également des propriétés mécaniques identiques et une empreinte carbone réduite de 80 %par rapport à la série de chaînes en matériau standard.

De la salle blanche sèche au courant à quai : les nouvelles technologies pour l’industrie de demain
En plus d’un avenir durable pour les polymères techniques, igus fait également avancer le développement de solutions et de certifications inédites pour des domaines d’application spécifiques, par exemple les salles blanches sèches pour la fabrication de batteries. Celui-ci prend de plus en plus d’importance au vu des besoins croissants en batteries lithium-ion pour le marché en pleine expansion des voitures électriques. Mais implique aussi des environnements de production exigeants. « Dans les salles blanches pour la production de batteries, de nombreux systèmes tombent rapidement en panne et doivent être remplacés au bout de deux ou trois mois », explique Benoît Dos Santos. Il y a deux ans, igus présentait la E6.29, la première chaîne porte-câbles certifiée pour les salles blnaches sèches. L’entreprise a maintenant développé, en collaboration avec l’institut Fraunhofer IPA, un nouveau certificat qui confirme l’aptitude des chaînes porte-câbles igus à être utilisées en salle blanche lors de tests de longue durée. Ainsi, même après 15 millions d’allers-retours ou 10 mois, l’e-skin soft SKS28 a toujours atteint la classe ISO 4, et donc le meilleur résultat possible. L’E6 a également fait ses preuves lors du test de longue durée et est simplement passé de la classe ISO 4 à 5. igus est ainsi l’un des précurseurs dans ce domaine. Parallèlement, l’entreprise fait de la recherche et du développement dans de nombreux autres domaines d’avenir, montrant ainsi que l’industrie allemande recèle encore un grand potentiel d’innovation. Des solutions d’automatisation low cost, comme les AGV pour l’intralogistique, au premier système d’alimentation en courant quai mobile au monde pour les porte-conteneurs.

Cliquer ici pour en apprendre plus sur les produits igus et PFAS.

Filename: PM0625-1.jpg

Filename: PM0625-FR.doc

Filename: PM0625-FR.pdf

Article keywords:

PTFE; recycling