igus met au point de nouveaux matériaux sans graisse pour paliers lisses sans PTFE
novembre 19, 2024
Le nouveau matériau endurant iglidur JPF vient compléter la vaste gamme de paliers résistants à l’usure en polymères sans PFAS et PTFE

igus met au point de nouveaux matériaux sans graisse pour paliers lisses sans PTFE
Le nouveau matériau endurant iglidur JPF vient compléter la vaste gamme de paliers résistants à l’usure en polymères sans PFAS et PTFE
Quels sont les points communs entre la soie dentaire, les skis, une poêle et un palier lisse ? Ils font historiquement tous appel à des composés organiques fluorés, également appelés PFAS. La particularité des PFAS réside dans leur insensibilité à l’eau, à la chaleur, aux produits chimiques et à la saleté. Utilisés en tant que lubrifiants secs dans les paliers lisses, ils contribuent à un fonctionnement à sec sans lubrification. Cependant, comme ces produits ne se dégradent que très lentement, ils ont une mauvaise réputation. S’ils sont rejetés dans l’environnement, cela peut être potentiellement nocif pour l’homme et la nature. igus met donc au point des matériaux pour paliers lisses, dont le nouvel iglidur JPF, qui n’ont pas besoin de PFAS comme le PTFE.
En février 2023, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié une proposition d’interdiction d’au moins 10 000 PFAS. La Commission européenne devrait se prononcer sur la proposition en 2025. La réglementation sur les PFAS entrerait en vigueur dans les Etats membres de l’UE en 2026 au plus tôt. Cette interdiction aurait de lourdes conséquences pour l’industrie, mais aussi pour le secteur de la consommation . De nombreuses entreprises industrielles, dont igus, se préparent déjà à une réglementation plus stricte sur les PFAS. En effet, les PFAS, et plus particulièrement lepolymère fluroré PTFE (un sous-groupe des PFAS), confèrent historiquement à certains plastiques en mouvement igus un fonctionnement à sec à faible frottement qui rend superflu l’utilisation de lubrifiants externes.
igus mise sur le développement de matériaux sans PFAS
« Déjà au début de la discussion à l’échelle européenne sur une éventuelle interdiction du groupe de substances PFAS, nous avons investi dans la recherche et le développement de matériaux alternatifs. « Avec notre propre développement de matériaux et de compoundage, nous pouvons réagir rapidement aux changements et développer de nouvelles solutions”, explique Christophe Garnier, Responsable de la Division iglidur chez igus France. L’un des résultats est, entre autres, l’iglidur JPF. Le nouveau matériau iglidur JPF a été mis au point sur la base du matériau éprouvé et endurant iglidur J, et ce sans utiliser de PTFE. Ce matériau pour paliers lisses est sans graisse, résistant à l’usure et présente des coefficients de frottement et d’usure semblables à ceux de l’iglidur J lors d’essais dans le laboratoire de tests de 4.000 m² de l’entreprise. « Les utilisateurs de machines et d’équipements industriels faisant confiance à l’iglidur J disposent maintenant d’une alternative équivalente sans PTFE », explique Christophe Garnier. « Notre objectif est de pouvoir proposer nos matériaux standards sans PTFE. Nous sommes actuellement en train de concevoir des formules pour l’iglidur X et l’iglidur W300 sans PTFE. Les premiers tests sont déjà très prometteurs. »
Cliquer ici pour en apprendre plus sur le matériau iglidur JPF sans PTFE.