Configurer en ligne en un clin d’œil des guidages d’énergie rotatifs personnalisés igus
novembre 7, 2024
Le nouveau configurateur en ligne de modules rotatifs permet de réduire les coûts d’achat et de gagner jusqu’à trois semaines en termes de conception.

Configurer en ligne en un clin d’œil des guidages d’énergie rotatifs personnalisés igus
Le nouveau configurateur en ligne de modules rotatifs permet de réduire les coûts d’achat et de gagner jusqu’à trois semaines en termes de conception.
Le configurateur permet aux ingénieurs de configurer et de commander très rapidement des chaînes porte-câbles à double rayon de courbure sur mesure. Cela éliminera à l’avenir les semaines de coordination par E-mail et par téléphone au profit d’un temps de conception plus court. Les utilisateurs du configurateur bénéficient aussi d’un prix réduit pour le guidage de l’énergie à double rayon de courbure, igus répercutant directement les économies sur les clients.
Le niveau de stress monte au bureau d’études : le nouveau robot industriel, qui est destiné à souder des pièces de carrosserie dans une usine automobile, est confronté à un problème : la chaîne porte-câbles à double rayon de courbure manque encore. Ce composant important doit alimenter en énergie et en données les outils de soudage du bras robotique lors de ses rotations. Mais un système standard ne tient pas dans l’espace de montage limité. Et une solution sur mesure prendrait trop de temps. « Les conceptions sur mesure exigent souvent un travail de coordination accru par téléphone, E-mail et par le biais de visites sur place et peuvent prendre jusqu’à trois semaines », confirme Teddy Hadjali, Responsable Projets e-chian chez igus France. C’est pour éviter à l’avenir aux clients une telle tâche que la société igus a mis au point un nouveau configurateur en ligne de modules rotatifs. Cet outil permet aux ingénieurs de configurer rapidement et simplement une chaîne porte-câbles à double rayon de courbure sur mesure et de la commander. Et ils permettent aussi de réduire leurs coûts. « Les économies réalisées par igus en termes de travail de conception sont directement reportées sur nos clients au niveau du prix », précise Teddy Hadjali.
« Nous voulons faire gagner autant de temps et d’argent que possible à nos clients »
igus a conçu le configurateur en ligne de manière à permettre à l’utilisateur de s’en servir de façon intuitive. Il leur suffit d’indiquer le diamètre extérieur souhaité du système et d’opter pour une série et une largeur de chaîne porte-câbles, par exemple pour le modèle E4.21 de la série E4.1 connu pour sa polyvalence, sa robustesse et sa fiabilité. À l’aide d’un aperçu, le configurateur visualise ensuite les dimensions de la chaîne porte-câbles à double rayon de courbure en millimètres : le diamètre intérieur minimum, la longueur de la chaîne porte-câbles avec les éléments de fixation compris, l’angle de rotation maximale et la hauteur du système. Si tous les paramètres répondent aux exigences du client, celui-ci peut voir le prix et le délai de livraison de la solution sur mesure directement dans le configurateur en ligne et demander une offre en appuyant sur un bouton. Il est également possible de télécharger un PDF comprenant tous les paramètres de l’application et de recevoir éventuellement un modèle CAO sous forme de fichier STEP. Teddy Hadjali explique : « De la configuration à l’intégration en passant par la demande, nous voulons faire gagner autant de temps et d’argent que possible. Nous travaillons déjà sur la boutique en ligne de sorte qu’à l’avenir, il soit également possible de commander directement le système configuré sur mesure. »
Des utilisations polyvalentes, du parc éolien à la technique médicale
Les chaînes porte-câbles à double rayon de courbure igus ne sont pas seulement utilisées en automatisation, elles le sont aussi dans les éoliennes par exemple, où elles peuvent permettre la transmission sûre de l’énergie et des données aux systèmes de commande dans les nacelles rotatives ou les pales de rotor. On les trouve aussi dans la technique médicale, notamment dans les appareils d’imagerie tels que scanners ainsi que dans les machines-outils, les grues et les excavatrices à godets. Un module de rotation se compose alors de deux segments de goulotte de guidage circulaires. Un segment de goulotte est fixé à la partie statique de l’installation, tandis que l’autre est fixé à la partie tournante. L’utilisateur a la liberté de choisir le point fixe de la chaîne porte-câbles comme il le souhaite, les modules rotatifs pouvant être tournés tant dans la partie intérieure que dans la partie extérieure. Ils permettent des angles de rotation allant jusqu’à 540 ° sur un plan et des vitesses de rotation allant jusqu’à 360 °/s. Cela a été prouvé au préalable par des essais complets dans le laboratoire de tests de 4.000 m² à Cologne à travers une multitude d’applications réalisées avec des chaînes porte-câbles, dont certaines sont déjà en service depuis plus de 20 ans. igus permet ainsi à ses clients de concevoir des modules rotatifs sur mesure à la vitesse de l’éclair, mais aussi de manière sûre.
Cliquer ici pour découvrir les différents configurateurs pour mouvements rotatifs (Chaînes Porte-cäbles -> Mouvements circulaires et en spirale -> Configurateur pour mouvements rotatifs)