Category:

Uncategorized

Vacances d’été 2.0 : un robot de service vous apporte un verre directement dans la chambre

Publié: août 29, 2024

Après une longue journée à la plage, profitez de votre chambre d’hôtel pour vous offrir un verre du bon vieux minibar. La situation est différente dans certains hôtels. A la surprise des clients, JEEVES sonne à la porte à la place – un robot de la société munichoise Robotise Technologies GmbH. Le robot serveur remplace jusqu’à 300 minibars et épaule les hôtels face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Pour qu’il puisse effectuer son travail sans dysfonctionnement, les ingénieurs ont choisi des chaînes porte-câbles compactes et fiables de la société igus pour le guidage des câbles sensibles d’énergie et de données sensibles.

Lire plus...

igus développe le premier cadre de vélo en polymère recyclable

Publié: juillet 18, 2024

Après le vélo RCYL, un vélo fabriqué à partir de 50 % de filets de pêche recyclés, igus pose un nouveau jalon en matière de mobilité durable : le spécialiste des plastiques en mouvement a développé, pour le fabricant allemand de vélos électriques Advanced Bikes, pour la première fois un cadre de vélo en matériau composite recyclable fabriqué en moulage par injection. Le savoir-faire accumulé au fil des décennies dans le travail des polymère et l’expérience acquise avec le vélo RCYL sont utilisés tant pour la mise au point du cadre que pour de nouveaux composants de vélo en polymères hautes performances.

Lire plus...

Le vélo en polymère igus entre en série sous le nouveau nom de RCYL

Publié: juin 12, 2024

RCYL marque le début d’un nouveau chapitre de la mobilité durable. L’ancien igus:bike devient RCYL, un vélo constitué à 50 % de filets de pêche recyclés. Pour les pièces en mouvement, igus mise sur ses polymères hautes performances sans graisse, insensibles à la corrosion et recyclables « Zero Lubrication ». igus pose un jalon avec la production en série à Cologne : l’entreprise de polymères veut produire 5.000 vélos d’ici la saison prochaine. Mais ce n’est que le début. L’objectif en est d’établir un site de production local à coté des décharges du monde entier et de boucler ainsi le cycle des plastiques.

Lire plus...

igus présente une garantie de quatre ans unique en son genre sur ses produits

Publié: mai 31, 2024

Tout a commencé par les câbles chainflex. Mais dorénavant, c’est pour tous les produits dont la durée de vie est calculable qu’igus offre une garantie pouvant aller jusqu’à quatre ans. Pour les clients, cette garantie sécurise les investissements sur le long terme et offre un service fiable en cas de problème. La longue durée de vie des plastiques en mouvement permet de préserver les ressources et de contribuer ainsi à l’augmentation de la durabilité dans le secteur industriel.

Lire plus...

Les câbles chainflex sans PFAS, gages de sécurité pour l’homme, la nature et les entreprises

Publié: mai 15, 2024

Certains composés de polytétrafluoroéthylène, PTFE en abrégé, sont considérés, comme les produits chimiques de la famille des PFAS, comme des « produits chimiques éternels » avec des conséquences potentiellement nocives pour l’environnement, l’homme et la faune. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne œuvre en faveur d’une interdiction de ces substances. Par le label « sans PFAS », igus montre que ses câbles chainflex ne contiennent pas de produits chimiques de ce type et offre dès à présent à ses clients une assurance quant à leur utilisation en cas d’interdiction.

Lire plus...

1,136 milliard de chiffre d’affaires, 6,7 % de clients en plus et 247 nouveautés 2024 présentées sur la Foire de Hanovre

Publié: avril 30, 2024

Après deux années de croissance rapide (57 % au total, 49% en France), igus est parvenu à maintenir son chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en 2023 dont plus de 28,4 millions en France et ce malgré une économie mondiale difficile. En 2024, l’entreprise continue à investir en matière d’innovations en présentant 247 nouveaux produits et élargissements de gammes des plastiques en mouvement et services numériques. Des solutions plus économiques et de meilleure qualité pour les mouvements sans graisse, l’automatisation à petits prix et des produits réduisant les émissions de CO2 en sont les principaux critères. L’appel à l’intelligence artificielle (IA) a permis de regrouper des centaines de milliers de données de tests et des millions d’applications issues de 60 ans d’expérience igus dans un outil de recherche de solutions simple pour l’objectif de « zéro lubrification » : l’application igusGO. 433 millions d’euros investis au cours des trois dernières années, dont environ la moitié rien qu’en Allemagne, accélèrent ce progrès technique et la livraison à partir des stocks partout dans le monde. Cette tendance devrait se poursuivre en 2024.

Lire plus...

Des chercheurs sur l’espace remportent le vector d’or 2024

Publié: avril 23, 2024

La joie est grande au Portugal, et plus précisément à l’institut d’astrophysique et de sciences spatiales de l’université de Lisbonne. Des chercheurs ont en effet remporté le vector d’or 2024 avec leur spectrographe MOONS. Par ce prix, igus récompense tous les deux ans les applications avec des chaînes porte-câbles les plus spectaculaires. Pour cette édition, le choix s’est fait entre 328 dossiers venus de 37 pays, dont 29 de France. Le vector d’argent est revenu à la société américaine TDK RF Solutions pour un banc d’essai destiné à des systèmes d’assistance à la conduite tandis que le vector de bronze a été décerné à la société française MECAoctet pour un plafond mobile de boîte de nuit. Quant au vector vert récompensant des applications durables avec des chaînes porte-câbles, il a été attribué à la société Bear Machines GmbH pour une machine de recreusage automatique de pneus.

Lire plus...

Stabilité élevée et faible poids avec la nouvelle chaîne porte-câbles low cost igus pour les applications en autoportance

Publié: octobre 12, 2023

La gamme de chaînes porte-câbles igus s’agrandit : La E4Q, qui a fait ses preuves dans le monde entier pour les applications avec des courses autoportantes conséquentes et une charge supplémentaire élevée, est maintenant disponible en « version L ». La E4Q.64L par exemple permet aux utilisateurs qui trouvaient la E4Q surdimensionnée de réduire leurs coûts d’un montant pouvant atteindre 20 %. Sans devoir pour autant renoncer aux avantages de la grande sœur, notamment une ouverture rapide sans outil.

Lire plus...

Economique et durable, une couronne d’orientation igus à partir de seulement 40 €

Publié: octobre 5, 2023

La nouvelle variante low cost minimaliste de la série de couronnes d’orientation iglidur PRT est compacte, économique, légère et assemblée en un clic. Si la nouvelle PRT-05-15-PC est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, elle l’est aussi pour l’environnement. Elle est en effet constituée à 97 % de polymères hautes performances recyclés.

Lire plus...

Nouveau matériau composite à fibres igutex TX3 sans graisse pour charges lourdes

Publié: juillet 13, 2023

Les applications soumises à des charges extrêmes supérieures à 80 MPa sont la limite pour les paliers lisses en thermoplastiques. C’est pour y remédier que la société igus a ajouté à sa gamme de paliers lisses moulés par injection une nouvelle série de paliers composites à fibres baptisée igutex. Cette série fait valoir ses atouts en présence de charges lourdes, dans les engins de chantier ou les systèmes de levage par exemple. Le nouveau venu dans cette gamme de produits est le matériau igutex TX3. Il offre une durée de vie encore plus longue en présence de forces dynamiques élevées.

Lire plus...