Percer 4 540 trous, avec précision, tel était le défi auquel ont été confrontés les apprenti.e.s de la société SHW-Werkzeugmaschinen pour la construction d’une table d’air hockey. Pour la partie mécanique de la perceuse bien particulière qui allait être utilisée, les futurs mécaniciens industriels et mécatroniciens ont fait entièrement confiance aux plastiques en mouvement sans graisse de la société igus. Ils ont utilisé, entre autres, des vis dryspin sans entretien ainsi que des guidages linéaires sans graisse drylin W signés igus.
Sécurité maximale pour la production de batteries avec la première chaîne porte-câbles certifiée pour les salles blanches sèches
Première aux tests, la chaîne E6.29 de la société igus est maintenant certifiée ISO classe 4 par un nouveau certificat pour salles blanches sèches de l’Institut Fraunhofer IPA
Un robot low cost que l’on pilote avec des lunettes de réalité virtuelle. Une intelligence artificielle qui identifie des pièces de rechange par smartphone en quelques secondes et les commande. Une application qui montre immédiatement où supprimer le lubrifiant sur une pelle excavatrice et comment. igus mise donc pleinement sur la digitalisation en 2023. Et met au point des produits et des services qui réduisent les coûts et sont aussi très simples à utiliser. L’objectif ? Permettre aux clients de trouver le bon produit en plastiques en mouvement de façon simple et ludique et se rapprocher encore de l’objectif de l’entreprise, à savoir « the easiest company to deal with » (devenir la société avec laquelle il est le plus facile de travailler), le tout avec une neutralité carbone et sans déchets plastiques.
L’heure est à la fête chez AUFRATECH. Cette entreprise française a reçu le manus d’argent 2023 sur la Foire de Hanovre. Le concours récompense des projets audacieux faisant appel à des paliers lisses polymères. La société située à Vallauris, dans le sud, a su convaincre par l’utilisation économique et durable de paliers lisses polymères sans graisse dans son exosquelette. Humeur festive aussi chez les autres lauréats. L’entreprise us-américaine J&M Manufacturing remporte le manus d’or pour son outil agricole d’un genre nouveau. La troisième place et son manus de bronze reviennent à la société Fiedler Maschinenbau pour un appareil de nettoyage haute pression télescopique destiné aux véhicules communaux. Quant au manus vert, il est revenu à la société allemande Rockinger Agriculture GmbH pour son attelage à boule sans graisse.
En permettant une transmission de l’énergie et des données dans un même câble, la technologie hybride séduit un nombre croissant de fabricants de moteurs et de variateurs. Pour répondre à cette tendance, igus enrichit sa gamme de câbles chainflex de deux nouveaux câbles hybrides, le câble CF280.UL.H401 à gaine en PUR selon les standards au système modulaire ctrlX DRIVE de Bosch Rexroth pour les servomoteurs synchrones de la série MS2N d’une part et le câble hybride éprouvé pour les variateurs Siemens SINAMICS S210 maintenant disponible avec une gaine extérieure en PVC d’autre part.
En matière d’automatisation low cost, igus passe à la vitesse supérieure et rend l’accès à celle-ci plus simple et à un prix plus abordable que jamais. En combinant équipement peu coûteux et innovation numérique, l’automatisation de demain est maintenant à portée de la main. Nous en voulons pour preuve le ReBeLmini, un vrai cobot à partir de 4750 €, et le logiciel RBTXperience pour la programmation simple de robots courants. L’iguversum virtuel offre un terrain de jeu idéal pour configurer des applications robotiques et des programmations et les transposer dans la réalité sans la moindre difficulté.
Le nouveau chariot linéaire igus à clipser est unique en son genre. Quelques secondes suffisent pour le monter directement sur le rail, le maintenir en place avec un levier de blocage et le démonter. Panneaux de commande, systèmes à caméra, unités de mesure et de test ou encore outils peuvent ainsi être transportés d’un endroit à un autre, rendant leur utilisation très pratique.
Remettre en état plus rapidement des câbles bus très sollicités et peu accessibles est maintenant possible avec i.Sense CF.D, le module de surveillance igus qui offre une fonctionnalité unique au monde. Le module détecte automatiquement la position de zones trop sollicitées d’un câble et indique celle-ci très précisément en mètres. La nouvelle indication optique de l’état permet maintenant à l’utilisateur d’intervenir rapidement et de manière ciblée, lui évitant une recherche des anomalies longue et coûteuse.
Comment améliorer la logistique des tourets à câbles pour en stocker et en transporter le plus possible dans des espaces réduits ? Avec le nouveau chainflex CASE S de la société igus par exemple, qui résout les problèmes de place dans les entrepôts. Version plus petite du chainflex CASE M, le CASE S permet lui aussi le déroulement simple des câbles directement à partir du carton, dans l’entrepôt ou sur site. Il simplifie encore le stockage et le transport des câbles. Les clients gagnent ainsi 50 % de place sans renoncer aux avantages de la taille plus grande.
Trouver une couronne d’orientation au design hygiénique n’était pas chose facile jusqu’à présent. Pour combler cette lacune, les fabricants de machines destinées à des secteurs sensibles en termes d’hygiène devaient souvent avoir recours à l’ajout de capots. igus rebat maintenant les cartes, avec une couronne d’orientation iglidur PRT au design hygiénique qui permet un nettoyage rapide et en profondeur dans l’application. Les utilisateurs des couronnes dans des zones sensibles n’ont donc plus besoin de construction de protection et font donc des économies considérables : temps, argent et place.