Propre comme un sou neuf grâce à la nouvelle couronne d’orientation igus pour le contact avec les produits alimentaires
février 10, 2023
La couronne d’orientation de la série iglidur PRT au design hygiénique permet un nettoyage sans démontage

Trouver une couronne d’orientation au design hygiénique n’était pas chose facile jusqu’à présent. Pour combler cette lacune, les fabricants de machines destinées à des secteurs sensibles en termes d’hygiène devaient souvent avoir recours à l’ajout de capots. igus rebat maintenant les cartes, avec une couronne d’orientation iglidur PRT au design hygiénique qui permet un nettoyage rapide et en profondeur dans l’application. Les utilisateurs des couronnes dans des zones sensibles n’ont donc plus besoin de construction de protection et font donc des économies considérables : temps, argent et place.
Les fabricants de machines destinées aux zones sensibles à l’hygiène du secteur alimentaire, médical et pharmaceutique connaissent bien le problème. Trouver des couronnes d’orientation pour les pièces en mouvement, dans une installation de remplissage de bouteilles par exemple, n’est pas chose aisée. Les modèles classiques sont une proie facile pour les bactéries et un nettoyage en profondeur est souvent impossible. Le remède consiste généralement à mettre au point des capots avec des joints pour en assurer l’hygiène, une solution qui se solde par du temps de mise au point et des coûts supplémentaires. « Conscients de la nécessité de simplifier les choses, nous avons mis au point une version en design hygiénique de notre couronne d’orientation iglidur PRT », déclare Christophe Garnier, Responsable de la Division iglidur chez igus France. « Cette couronne en inox et en polymères conformes aux exigences du FDA a été conçue de manière à pouvoir être nettoyée sans laisser de résidus. L’ajout d’un capot devient ainsi superflu. »
Nettoyage simple dans l’application grâce à la nouvelle structure
Pour la construction de la nouvelle couronne d’orientation, les ingénieurs d’igus s’en sont remis aux directives de l’EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), qui regroupe des instituts de recherche, des établissements de santé publique, des entreprises de conditionnement de produits alimentaires et des fournisseurs d’équipements de production de produits alimentaires. Avec pour principal objectif de réduire autant que possible la vulnérabilité aux bactéries. Angles à 90 degrés, cordons de soudure et arêtes ont donc été bannis. Toutes les pièces de la couronne d’orientation sont arrondies. Tous les plans ont aussi une pente d’au moins trois degrés pour que l’eau puisse s’écouler entièrement. Des joints conformes aux exigences du FDA ont été mis en place partout où du métal est en contact avec du métal. Cette mesure évite les espaces morts dans les vissages par exemple. « Cette conception technique particulière permet un nettoyage dit ‘clean-in-place’ », déclare Christophe Garnier. « Il n’est pas nécessaire de démonter pour le nettoyage. Il suffit à l’utilisateur de rincer la couronne avec des produits de nettoyage pour que tous les résidus sont parfaitement éliminés. »
Fabrication de la nouvelle couronne comme pièce spéciale sur demande
La version design hygiénique de la couronne d’orientation PRT est issue d’une étude prête à être commercialisée. « Nous voyons que le secteur des produits alimentaires et de l’emballage connait une évolution extrêmement rapide et que la demande en machine spéciales ne cesse de croître », constate Christophe Garnier. « Ce dont les fabricants ont besoin dans la plupart des cas, ce sont des pièces spéciales. Nous leur proposons donc une fabrication sur mesure de la nouvelle couronne d’orientation au design hygiénique. » Ici aussi, les utilisateurs pourront tirer profit des avantages habituels des produits igus. Les anneaux en inox se déplacent sur des éléments de glissement en iglidur, un polymère hautes performances auquel des lubrifiants solides ont été incorporés. Ils permettent un fonctionnement à sec avec très peu de frottement et contribuent aussi à la protection de l’environnement. Les couronnes d’orientation sont livrées prêtes à monter et leur effet auto-lubrifiant les rend sans entretien pendant des années.
Cliquer ici pour en apprendre plus sur la couronne d’orientation PRT en design hygiénique.