La mobilité de demain à partir des déchets d’hier : igus dévoile le premier vélo urbain au monde en plastique recyclé
décembre 27, 2022
Pas d’entretien, pas de rouille : le vélo igus:bike pose des jalons en matière de mobilité durable

Un vélo en polymère qui peut transporter des générations d’êtres humains… Sur la Foire de Hanovre, igus a présenté un concept révolutionnaire de vélo urbain sans entretien, sans graisse et produit de manière durable en plastique recyclé. Forte de son expertise dans le domaine des plastiques en mouvement, l’entreprise met à disposition le concept et de nombreuses pièces sur la nouvelle plateforme igus:bike destinée à tous les fabricants de vélos. Le premier modèle devrait être disponible en fin d’année.
Le monde se noie sous les déchets en plastique. Dans les décharges, le plastique s’amoncelle toujours plus. Une partie de ce plastique se retrouve dans la mer, entre dans la chaîne alimentaire, mettant en danger les animaux et les humains. L’abandon de notre économie linéaire au profit d’une économie circulaire est donc une urgence. Pour apporter son soutien à cette transformation, le spécialiste des plastiques en mouvement igus met au point des concepts liés au recyclage des plastiques et investit dedans. C’est maintenant une nouveauté mondiale qu’igus a présenté sur la Foire de Hanovre : le concept d’un vélo urbain robuste et durable qui, du cadre aux paliers en passant par la courroie crantée, est composé à 100 % de polymères. La particularité de ce cycle réside dans le fait que la majeure partie du matériau utilisé sera issue de plastiques usagés pour la version recyclée en préparation. « Le plastique s’accumulant dans les décharges du monde entier devient alors une ressource précieuse », explique Frank Blase, PDG du groupe igus. C’est lui qui, en vacances sur une plage de l’Atlantique, a eu l’idée du vélo baptisé igus:bike. En conversant avec les employés d’une agence de location de vélos au bord de la mer, ceux-ci lui ont parlé des gros problèmes rencontrés avec les vélos de plage. Ces derniers, constamment exposés au sable, au vent et à l’eau de mer, ne tenaient parfois que trois mois et devaient être remplacés. L’entretien et le remplacement sont souvent coûteux et chronophages dans ce secteur.
« Le vélo igus:bike ne rouille pas. »
Le vélo igus:bike demande beaucoup moins d’entretien qu’un autre vélo. Le propriétaire de ce vélo single-speed (à vitesse unique) peut le laisser dehors quel que soit le temps et le nettoyer rapidement avec un tuyau d’arrosage. « Toutes les pièces sont en polymère, il n’y a rien qui rouille », souligne Frank Blase avant d’ajouter : « Même dans la transmission. Une transmission de vélo en polymère, chose longtemps impensable… » Des polymères hautes performances légers et sans graisse sont utilisés partout sur le vélo, des roulements à billes en polymères à deux composants dans les roues aux paliers lisses dans la tige de la selle en passant par les poignées de frein et les pédales. Toutes ces pièces ont des lubrifiants solides intégrés et permettent un fonctionnement à sec sans entretien, sans la moindre goutte d’huile. Le sable, la poussière et les saletés ne peuvent pas s’y déposer. Ces tribopolymères igus sont utilisés depuis longtemps, dans plus de 70 secteurs, dont les automobiles, les tracteurs et les robots. Ils ont aussi de nombreux adeptes dans le secteur des vélos, depuis des dizaines d’années. Ils y font leurs preuves depuis longtemps, dans les VTT tout comme dans les vélos cargo électriques.
Un nouveau développement qui puise dans l’expérience industrielle
Dans les laboratoires de recherche igus, 8 personnes s’attachent actuellement à développer toutes les pièces mobiles du vélo tout en polymère. La coordination de l’équipe est assurée par Andreas Hermey, Responsable du Bureau d’Etudes chez igus GmbH, qui a mis au point des chaînes porte-câbles pendant des années et assure maintenant le développement de roulements à billes, de freins, de pignons, de transmissions et d’entraînements en étroite coopération avec MTRL, une startup du vélo venant des Pays-Bas. Des développements igus existants et déjà éprouvées dans le secteur industriel ont aussi été adaptées à ce nouvel usage. Le résultat ? Des composants en polymère silencieux, durables, au mouvement fluide, qui permettent aux fournisseurs du monde entier de bénéficier des avantages de la plateforme igus:bike.
Une plateforme pour les fabricants de vélos et de composants
Un premier modèle prévu pour la fin de l’année