Arrosage ciblé et économique avec une chaîne porte-câbles à roulettes igus
novembre 24, 2020
Réduction de la consommation d’eau et d’engrais avec un nouveau système d’arrosage de précision. Guidage économique des tuyaux grâce à une chaîne porte-câbles installée dans une goulotte

Faire le meilleur usage possible des ressources en eau tout en respectant la nappe phréatique, tel est l’objectif du chariot d’arrosage de précision de la société allemande Rathmakers Gartenbautechnik. Le nouveau système d’arrosage automatique amène l’eau là où elle a besoin d’être : au pied des plantes. Pour le guidage sûr et compact des tuyaux et câbles, les ingénieurs ont fait appel à un système de chaînes porte-câbles igus composé d’une chaîne à roulettes et d’une goulotte de guidage.
Le manque d’eau est un grave problème qui touche notre planète entière. Dépendante de cette ressource, l’agriculture a besoin de solutions qui amènent l’eau directement au pied des plantes. C’est à cet effet que la société Rathmakers Gartenbautechnik a mis au point un chariot d’arrosage de précision en collaboration avec la chambre de l’agriculture du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Son système d’arrosage de précision distribue eau et engrais de manière ciblée là où les systèmes conventionnels à jet constant gaspillent beaucoup d’eau. Ce système inédit convient tout particulièrement à la culture de plantes en pot en plein air et garantit un apport en eau au centre même du pot de culture. Cette nouvelle technologie permet de réaliser des économies en eau, en pesticides et en engrais allant de 50% à 75% en fonction de la taille du pot. Une économie qui se traduit aussi sur le dépôt d’azote dans la nappe phréatique. Le chariot d’arrosage de précision a une portée de 40 m et une course de 208 m. Les câbles et tuyaux assurant l’approvisionnement en eau étaient jusqu’à présent traînés derrière le chariot. Ce système créait une seule boucle de près de 2 m entre le guidage du chariot et les plantes. Un guidage sûr et compact était donc requis. Ralf Hormes, Gérant de la société Rathmakers Gartenbautechnik, a alors contacté igus. « Avec les spécialistes igus, nous avons choisi une chaîne porte-câbles à roulettes qui serait guidée dans une goulotte », explique Ralf Hormes.
343 mètres carrés de surface utile en plus
Le principal avantage de ce système ? Le nouveau guidage des câbles et tuyaux augmente la surface utile de 343 mètres carrés. Il permet aussi d’augmenter la durée de vie des composants d’alimentation du système. Le système fait appel à une chaîne à roulettes de la série 3500R d’une largeur de 35 cm seulement dans une goulotte de guidage guidelite. La base technique de la chaîne réside dans les roulettes intégrées dans les maillons qui réduisent considérablement le frottement sur les courses longues, lorsque le brin supérieur de la chaîne vient se poser sur le brin inférieur. Elles permettent d’économiser jusqu’à 57% de la force motrice requise pour déplacer le système de chaînes porte-câbles. La goulotte de guidage guidelite est une solution économique et rapidement montée en polymère hautes performances insensible à la corrosion et à longue durée de vie. « Un système complet qui a fait ses preuves en termes techniques et en matière de coûts », en conclut Ralf Hormes. Et lorsque cet équipement aura atteint sa fin de vie, igus le reprendra. Depuis novembre 2019, l’entreprise reprend en effet chaînes porte-câbles et goulottes en polymères et en garantit un recyclage par matières. L’utilisateur de la chaîne reçoit en contrepartie un avoir correspondant au poids net des produits retournés grâce au programme chainge www.igus.fr/recyclage.