La série e-skin flat a été mise au point par igus pour guider des câbles de manière compacte et pratiquement sans particules dans les salles blanches. Pour que l’utilisateur puisse monter la chaîne porte-câbles plus rapidement et remplacer les câbles plus facilement, igus propose maintenant la gaine e-skin flat sous forme de compartiments individuels appelés « single pods ». L’utilisateur peut déterminer lui-même le nombre de compartiments, les combiner et y placer les câbles en quelques secondes. Une nouvelle chaîne de renfort stabilise encore la gaine e-skin flat pour lui conférer une plus grande longueur autoportante.
Vivre, travailler et cuisiner dans un espace très réduit est le quotidien de beaucoup à l’heure actuelle, et partout dans le monde. La demande en meubles pratiques comme le cube multifonction SQR ne cesse donc de croître. Cette solution carrée combine cuisine, bureau et table. Pour maximiser l’espace de rangement, son inventeur a fait appel à des guidages linéaires sans graisse et à longue durée de vie igus.
igus vient de mettre au point un logiciel de pilotage pour ses solutions d’automatisation low cost afin de programmer facilement les robots. Le logiciel igus robot control est disponible gratuitement en ligne et offre à l’utilisateur une méthode simple pour se familiariser avec l’automatisation. Il permet de programmer et de piloter différentes cinématiques. Un jumeau numérique simule les mouvements. L’utilisateur peut ainsi programmer une solution adaptée à ses besoins avant de procéder à l’achat. Pour ce qui est du matériel, igus propose par exemple un robot linéaire avec armoire électrique à partir de 5.000 euros.
Profinet est la solution de communication basée sur Ethernet la plus répandue dans le monde pour l’automatisation industrielle. La communication en temps réel permet en effet de transmettre rapidement et de manière sûre de grandes quantités de données. Afin de continuer à faire avancer la recherche sur la technologie Profinet dans les applications en mouvement, le spécialiste des câbles igus vient de rejoindre l’association allemande Profibus Nutzerorganisation e.V., une association d’utilisateurs de cette technologie.
igus lance maintenant sa première série de paliers lisses isense en cinq matériaux iglidur pour la maintenance prédictive. Ces paliers avaient été présentés l’année dernière au stade de prototype. Dans le secteur des produits alimentaires, dans les machines textiles, dans les chariots élévateurs ou dans les engins de chantier, les paliers lisses intelligents isense offrent à l’utilisateur une solution sans graisse à longue durée de vie qui informe de l’avancée de l’usure. Cette information permet de planifier l’entretien et d’éviter les défaillances des machines et des installations.
igus présente sur son salon virtuel plus de 100 innovations et élargissements de gammes pour toutes les catégories de « plastiques en mouvement » de l’entreprise. Le stand bien réel d’une superficie de 400 mètres carrés environ peut être visité sur Internet et démontre au format multimédia comment « Améliorer la technicité. Baisser les coûts. Car c’est avant tout notre mission. ». Ce salon s’inscrit dans l’offre d’assistance numérique aux clients ; des visites guidées sur mesure ainsi que des entretiens personnalisés et en groupe sur le stand peuvent aussi être organisés.
La mission d’e-spool flex consiste à déployer des câbles en toute sécurité et à les ranger rapidement. Le nouvel enrouleur igus peut guider sans interruption tous les câbles et tuyaux nécessaires à la transmission de l’énergie, des agents et des données. Cette qualité permet d’augmenter la sécurité pour les postes de travail à intervention manuelle et pour les consoles de commande. Les ingénieurs ont fait appel à un guidage en forme d’hélice pour l’installation rapide de l’enrouleur. Quelques manipulations suffisent pour mettre en place le câble et avoir un e-spool flex prêt à l’emploi.
Pour alimenter les moteurs modernes en énergie et en données, les utilisateurs ont besoin de câbles fonctionnant de manière fiable même en présence de fortes accélérations et sur les courses glissantes. igus vient de mettre au point un câble hybride dédié aux applications en mouvement idéal comme solution pour les nouveaux moteurs Bosch Rexroth. Ce câble est à la fois un câble pour l’énergie et les données et convient donc aussi aux espaces de montage compacts. igus propose ce câble sous forme de readycable, confectionné dans la longueur souhaitée au centimètre près. Des coûts en moins donc pour l’utilisateur. Pour alimenter les moteurs modernes en énergie et en données, les utilisateurs ont besoin de câbles fonctionnant de manière fiable même en présence de fortes accélérations et sur les courses glissantes. igus vient de mettre au point un câble hybride dédié aux applications en mouvement idéal comme solution pour les nouveaux moteurs Bosch Rexroth. Ce câble est à la fois un câble pour l’énergie et les données et convient donc aussi aux espaces de montage compacts. igus propose ce câble sous forme de readycable, confectionné dans la longueur souhaitée au centimètre près. Des coûts en moins donc pour l’utilisateur.
Le sable, la saleté et la poussière abrasive mettent les paliers lisses et les arbres à rude épreuve. Pour y remédier, igus vient de mettre au point une mesure de sécurité supplémentaire pour ses paliers lisses iglidur sans graisse : des joints en feutre. Placés sur la collerette du palier, ces joints empêchent la saleté de pénétrer, réduisant ainsi les interventions d’entretien et les arrêts de la machine.
La chaîne porte-câbles YE a 50% de poids de moins que les chaînes en acier courantes et offre 50% de longueur autoportante de plus que les chaînes en polymère. Elle est composée d’éléments en polymère et en acier qui lui confèrent une rigidité très élevée. igus vient maintenant d’ajouter deux nouvelles tailles à sa gamme de chaînes porte-câbles hybrides au montage facile afin de permettre le guidage en hauteur sûr de gros tuyaux hydrauliques et de charges supplémentaires extrêmement élevées sur les nacelles et les engins de chantier.